我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德ATS22和ATS48软起动器故障时如何复位?

问题描述:
施耐德ATS22和ATS48软起动器故障复位介绍

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

ATS22和ATS48软起本身自带面板上没有复位按键;并不是所有的软起故障都可以直接复位,有些故障需要断电才能复位,施耐德软起故障复位方式如下:

1.断电后重新通电复位;

2.数字量输入端子复位:通过软起动器的数字输入端子控制软起的启停时,可以将故障复位参数分配给某个数字量输入点,接通该数字量输入点复位故障;

3.通信控制复位:通过通讯的方式控制软起动器的启停时,需要通过控制字CMD来复位故障,具体方式与软起动器的通讯协议及参数设置有关,需要参考软起动器的通讯手册;

4.自动重启动:启用自动重启动功能后,一部分故障可以在故障原因消除后,自动复位故障(该功能仅适用于ATS48);