我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS48系列软启动器在端子启动情况下,如何通过端子进行故障复位?
问题描述:
ATS48系列软起动器在端子启动情况下,如何通过端子进行故障复位?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48系列软起动器在端子启动情况下,可以通过LI3或LI4进行故障复位。比如通过LI3故障复位的话,需要将“IO”菜单中的“LI3”参数设为“LIr”。然后LI3和软起上的24V端子接通,即可实现故障复位。但是需要注意,并不是所有的故障都能通过端子复位,比如InF、OCF、PIF、EEF,还是需要通过软起断电复位。