我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器PID控制中反馈值和过程值对应关系是怎样的?

问题描述:
ATV212变频器PID控制中反馈值和过程值对应关系是怎样的?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

假设恒压供水应用,现场压力表量程0-10公斤,模拟量信号0-10V,PID给定Fnod设置为3,HMI给定。

反馈值0-10公斤对应过程值是0-FH(最高频率默认50),默认是0-10公斤对应0-50,要把压力稳定在5公斤,HMI给定为25即可。