[Q&A]ATV610报PHF是什么故障?
问题描述:
ATV610报PHF是什么故障?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610报PHF是输入缺相故障。
可能原因:
1,变频器供电不正确或保险丝跳闸。
2,电源中的一相不可用。
3,3 相变频器通过单相电源运行。
4,负载不平衡。
解决措施:
1,检查电源连接和保险丝。
2,采用三相电源。
3,如果使用单相电源或直流总线电源,则将[输入电压缺相] IPL 设置为[否] nO,即可禁止检测到的错误。
清除错误代码:在错误原因消除后,该检测错误可以通过[故障自动复位] Atr或手动[故障复位分配] rSF参数来清除。
是否有帮助?