我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610如何查询错误历史记录?

问题描述:
ATV610如何查询错误历史记录?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器上电初始页面按OK键,显示简单启动,滑动圆盘下翻找到诊断,按OK键进入,滑动圆盘下翻找到错误历史记录,按OK键进入,本菜单显示了 8 个最新的检测错误代码 (dP1 dP8)。当检测出错误时,在错误历史记录列表选中错误代码,然后按下 OK 键,可以查询错误时的相关具体信息。如下图:

此图可以看到诊断下面的错误历史记录菜单。

此图可以看到错误历史记录下面的两个具体错误代码都是HMI通信中断。

选到错误代码HMI通讯中断,然后按OK键,可以查看出现此错误时的一些具体信息,例如变频器状态、电机电流、输出频率、变频器热状态等等很多信息。