我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器风扇模式无法修改,有什么原因?
问题描述:
ATV610变频器风扇模式为标准不能修改;ATV610变频器风扇模式为从不不能修改?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

可能原因:

1,ATV610U07N4 无风扇,风扇模式被强制为从不,无法修改。

2,ATV610C11N4/ATV610C13N4/ATV610C16N4风扇模式只有标准模式,无法修改。

3,ATV610U15N4到ATV610D90N4变频器处于运行状态中,风扇模式无法修改。

ATV610轻载1.5KW到90KW变频器风扇模式修改路径如下:完整设置-->维护-->风扇管理。

风扇管理三个选项含义如下:

标准:出厂默认参数,风扇在电机的所有运行时间内将处于激活状态;

总是:风扇始终处于激活状态;

经济:风扇将根据变频器的内部热状态,仅在需要时才处于激活状态;