我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610报风扇反馈警告,如何处理?

问题描述:
ATV610报风扇反馈警告,如何处理?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

处理步骤如下:

1.检查风扇是否正常运行,检查方法为:当变频器得到启动信号后,风扇马上会启动,可以听到风扇转动的声音,并且在变频器的上方会有明显的风吹出来。

如果不符合以上情况,则为风扇损坏了,需要更换。

2.如确认当前你机器状态正常,可以忽略当前警告。

如何确认,忽略可参考FAQ:Video: ATV610警告如何排查?

Video: ATV610警告如何排查?