我们今天能为您提供什么帮助?

变频器的实际加速时间,减速时间与设置不一致是什么原因?

问题描述:
变频器的实际加速时间,减速时间与设置不一致的原因

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

变频器实际的加速时间比设置的加速时间长,可能是变频器的输出电流达到了电流限幅设置的电流,可以检查电流限幅参数设置是否合理,也可以适当延长加速时间。

变频器减速时间比设置的减速时间长,可能是减速过程中电机处在发电状态导致直流母线电压升高,如果有外接制动电阻,可以将减速斜坡自适应参数设置为否;如果没有外接制动电阻,又对停车时间有要求,建议使用直流注入功能或者外接制动电阻来实现。