我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610系列变频器通讯故障可以屏蔽吗?
问题描述:
ATV610系列变频器通讯故障可以屏蔽吗?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610系列变频器通讯中断时会报通信类故障,可以屏蔽。

如果使用MODBUS通讯,在变频器参数[完整设置] [错误/警告处理] [现场总线监控]设置,

如果使用PROFIBUS DP 控制,在[完整设置] [错误/警告处理] [通讯模块]设置,

设置方法看下图:

改成 “忽略”,当发生通讯故障时不做响应。当变频器由通讯控制启停时,屏蔽通讯故障可能会产生变频器不可控的风险。