我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1D245M7C接触器有配套的端子保护罩吗?
问题描述:
LC1D245M7C接触器端子保护罩介绍

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D245M7C接触器有配套的端子保护罩,端子保护罩型号为LA9F703,该型号包含了6个端子保护罩(进线侧3个,出线侧3个)。

(1)LA9F703直接安装在LC1D245M7C上面,参照下图一的安装,端子上螺钉压紧保护罩,用螺丝刀紧固保护罩内螺母即可,见图二安装示意图。

图一

图二安装示意图

(2)当2个LC1D245*接触器水平安装机械互锁时,在安装电源连接排时需要将端子防护罩侧面一部分边缘角剪除,再安装到接线端子上,见图三所示。

图三