LR9F****电子过流继电器,如果用于在70摄氏度的环境,需要考虑降容吗?
问题描述:
LR9F****电子过流继电器,如果用于在70摄氏度的环境,需要考虑降容吗?所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F解决方法:
LR9F****电子过流继电器可以用于环境温度-20℃~+70℃,其中60℃以上需要考虑降容,降容参数如下:
例如:LR9F7*81的设置范围是380~630A,如果环境温度是70℃,那么LR9F7*81的最大电流不能超过554A(630*88%=554A)。
是否有帮助?