我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LR9D53**,LR9D55**的外形尺寸是多少?
问题描述:
LR9D53**,LR9D55**的外形尺寸是多少?

所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F

解决方法:

LR9D53**,LR9D55**电子式热过载继电器的外形尺寸115*115*123.5(W*H*D),具体如下图所示:

LR9D53**,LR9D55**电子式热过载继电器还可以配合LC1D115*150接触器安装,尺寸如下图所示