TeSys island系统中能否单相电机和三相电机混合使用?
问题描述:
TeSys island系统中可以单相电机和三相电机混合使用所属产品线:
TeSys island解决方法:
可以,TeSys island系统中可以单相电机和三相电机混合使用。如果这样做,必须将“TeSys island”电压接口模块(VIM)配置为三相,并将其连接到A-B-C。然后,对于任何单相电机的供电,它们必须1号线连接到A相,3号线连接到C相。单相电压必须是线路电压。目前,如果整个系统是三相的,TeSys island不支持单相电压L-N的能量监测。
是否有帮助?