我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMove和MachineExpert与OMT有什么区别?
问题描述:
SoMove和MachineExpert与OMT的区别

所属产品线:
TeSys island

解决方法:

SoMove是一个FDT容器,可以装载TeSys island DTM,通过DTM配置TeSys island,并将此配置推送到总线耦合器。DTM还可以通过以太网连接总线耦合器对TeSys island进行固件更新,而不是通过SD卡。

MachineExpert主要是施耐德电气PLC的PLC编程工具。它也是一个FDT容器,可以执行SoMove的功能。

OMT是TeSys island总线耦合器的内部web服务器。它可以监视数据,调整设置,并执行一些操作,如重置行程、强制模式和测试模式,它无法配置新的设备。