问题描述:
Tesys island 如果两个相邻设备的FLA设置比率 > 100:1 则两者之间的间距为30mm所属产品线:
TeSys island解决方法:
Tesys island 如果两个相邻设备的FLA设置比率 > 100:1 ,那么这两个相邻设备之间留出 30 毫米的间距。
例如:A是FLA 设置为 0.6 A 的 TeSys island 设备;
C是FLA 为 65 A (>0.6 A ×100) 的相邻的 TeSys island 设备;
A和C的FLA 比率 >100:1,则A和C之间建议的 B 间距为 30 毫米。
是否有帮助?