我们今天能为您提供什么帮助?

如何更新island总线耦合器固件?

问题描述:
如何更新island总线耦合器固件?

所属产品线:
TeSys island

解决方法:

可以利用micro SD 卡更新总线耦合器上的固件。
(1)将固件下载到您的本地 PC 中,固件以.SEDP 文件的格式保存;
(2)将micro SD 卡插入 PC;
(3)在micro SD 卡上创建一个名为“update”的文件夹,打开“update”文件夹;
(4)在“update”文件夹内,创建一个名为“dlvpkg”的文件夹,打开“dlvpkg”文件夹;
(5)将 .SEDP 文件从 PC 上传输到micro SD 卡的下列位置中:
update/dlvpkg/xxxxxxx.SEDP
(6)从 PC 上取出micro SD 卡,然后将其插入总线耦合器中。
总线耦合器开始固件升级,然后在两分钟后自动重启。