我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TeSys island更换新的总线耦合器后,如何配置新的总线耦合器设置?
问题描述:
TeSys island更换新的总线耦合器后,如何配置新的总线耦合器设置?

所属产品线:
TeSys island

解决方法:

有三种方式可用于配置新的总线耦合器设置:
1.Micro SD卡:如果 island 的配置已保存至可移动微型 SD 卡,则将该卡插入新的总线耦合器中;
2.FDR服务器:如果没有微型SD卡或SD卡无法读写,可使用FDR和施耐德PLC将island 配置加载到更换总线耦合器中;
3.SoMove:可将总线耦合器的已配置设置保存至SoMove项目文件,然后使用SoMove软件将配置传输至更换总线耦合器。