我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys island能否垂直安装?

问题描述:
Tesys island垂直安装的问题

所属产品线:
TeSys island

解决方法:

TeSys island可水平安装,无需降容;也可以垂直安装,需降容20%。

从总线耦合器的左下边缘到TeSys island最后一个模块的右边缘最大宽度是112.5cm。

水平安装:总线耦合器(A)必须在最左侧。

垂直安装:总线耦合器(A)必须在最底部。

具体如下图: