RMCA61BD尺寸是多少?如何接线?
问题描述:
RMCA61BD尺寸是多少?如何接线?所属产品线:
Harmony 模拟量变送器解决方法:
RMCA61BD尺寸见下图:
本体上的开关用于选择输入侧是交流还是直流:
输入侧接线:I1 / Icom接0…1.5A 输出侧接线:Vo / OPG接0…10V
I2 / Icom接0…5A Io1 / OPG接4…20mA
I3 / Icom接0…15A Io2 / OPG接0…20mA
详细接线见下图:
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。