我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何用Somove软件控制ATV御程系列变频器反转?
问题描述:
如何用Somove软件控制ATV御程系列变频器反转?

所属产品线:
SoMove

解决方法:

Somove软件控制ATV御程系列变频器反转步骤如下:

1.变频器连接上somove后,在设备菜单中找到并左键点击Control Panel

2.在打开的Control Panel中,将Control设置为Enable ,  Direction设置为Reverse;

3.在Reference Frequency中输入给定频率,点击Command 中的Run ,变频器反正输出。

操作截图如下: