我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过SOMOVE软件将ATV320变频器参数上传电脑保存?

问题描述:
如何通过SOMOVE软件将ATV320变频器参数上传电脑保存

所属产品线:
SoMove

解决方法:

首先将变频器与安装SOMOVE软件的电脑连接,如下图:

点击菜单栏[文件]--[另存为],如下图:

保存类型为psx格式,填写文件名,选择保存位置,点击[保存],将变频器参数上传到电脑,如下图: