我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
变频器如何通过Profinet连接Somove?
问题描述:
变频器如何通过Profinet连接Somove

所属产品线:
SoMove

解决方法:

使用Profinet连接Somove时,需要使用Modbus TCP或者Remote gateway(远程网关)来连接,具体步骤如下:

打开Somove软件,点击“编辑连接/扫描”弹出如下对话框,如果使用Modbus TCP连接,选中“Modbus TCP”点击右侧齿轮状的设置按钮

如果选用Remote gateway(远程网关)连接,选中“Remote gateway(远程网关)”点击右侧齿轮状的设置按钮。

使用Modbus TCP连接时,在弹出的设置菜单中进入Scan(扫描)设置变频器的通讯地址及链接类型,然后点击OK即可。

使用Remote gateway(远程网关)连接时,在弹出的设置菜单中进入“配置”,设置变频器IP地址,然后点击确定即可。

地址设置完成后,点击“扫描网络”此时会显示连接的变频器,双击扫描到的变频器弹出警告对话框。

在警告对话框中选中已阅读,点击OK,就会开始加载变频器参数,可以看到加载进度条

加载完成后,所连接的变频器参数就会显示出来,如下图。变频器连接成功