我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在SoMove里的示波器中配置持续采样时间?
问题描述:
SoMove中,示波器有慢速示波器和快速示波器,在这2个示波器中,怎么设置持续采样时间

所属产品线:
SoMove

解决方法:

采样持续时间取决于示波器的显示模式。

ATV312里,只有一个“慢速示波器”,这个示波器的采样时间是通过Somove实现的。Somove可以直接通过采样速率读取变频器参数。并且可以修改采样持续时间。在ATV71(或ATV32 / ATV320ATV630ATV930ATV340)内有2个示波器:慢速示波器和快速示波器。慢速示波器与与ATV312相同,可以在Somove里定义采样速率和采样持续时间,然后读取变频器的相关参数。

快速示波器与慢速示波器不同。快速示波器是通过变频器内部的寄存器来读取变频器参数的。

Somove里可以选择需要监视的变频器寄存器,变频器记录此数据。Somove根据数据显示曲线图(但曲线上的值都是通过变频器读取的)。

在快速示波器里,无法直接修改采样持续时间。必须通过修改采样速率或监视变频器寄存器的数量来修改采样持续时间