我们今天能为您提供什么帮助?

SoMove中如何比较两个驱动器的配置文件的不同?

问题描述:
介绍两个驱动器必须要相同型号才能比较

所属产品线:
SoMove

解决方法:

要比较使用SoMove的两个驱动器之间的配置,两个驱动器必须是相同的型号,并且应该保存两个配置文件。

1、打开其中一个配置;

2、从文件菜单中选择“比较配置”;

3、选择要比较的设备的配置文件。

两个配置文件都将显示在屏幕上,突出显示的值是那些不同的参数。