为什么SoMove不能连接到新lexium32驱动器?
问题描述:
介绍旧版本的SoMove软件对应DTM库无法用于新版本固件的驱动器,需要更新最新版本的SoMove软件版本所属产品线:
SoMove解决方法:
如果使用的是旧版本的SoMove,软件将无法连接到新版本固件的新驱动器。工厂做出改进或解决与Lexium 32固件相关的问题时,他们就会创建新版本的固件。如果您安装的SoMove版本以及用于lexium32驱动器的相关DTM库是旧版本,那么在创建了SoMove版本和DTM库之后,SoMove将无法识别已开发固件的lexium32驱动器。要解决这个问题,应该下载并安装SoMove的最新版本以及LXM32的DTM库的最新版本。
是否有帮助?