我们今天能为您提供什么帮助?

如何在SoMove软件加载CFG程序文件?

问题描述:
介绍SoMove软件加载CFG程序文件的具体方法

所属产品线:
SoMove

解决方法:

1、使用Multi-loader Device设备,您需要通过选择设备ML将CFG文件保存到加载器中,将文件作为示例000001cfg保存在SC存储卡上;

2、在你的笔记本电脑上打开一些软件程序;

3、使用SoMove软件,通过选择驱动器部件号和产品固件,要创建一个新项目;

4、在SoMove软件中找到文件图标,选择multiloader,然后导入文件;

5、浏览C盘,找到保存的CFG文件;

6、将CFG文件导入SoMove后,您可以通过保存将项目保存为PSX文件;

7、现在CFG文件已经导入到SoMove中,您已经将新项目保存为PSX,即SoMove文件格式;

8、完成。