我们今天能为您提供什么帮助?

RE22R1KMR和RE22R2KMR断电延时继电器如何使用?

问题描述:
RE22R1KMR和RE22R2KMR断电延时继电器功能和使用说明

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

RE22R1KMR和RE22R2KMR都是断电延时继电器,RE22R1KMR有1组继电器输出,RE22R2KMR有2组继电器输出,A1和A2工作电源电压范围是交直流24V-240V,最大计时时间是10分钟。

功能是A1和A2通电后,继电器的常开触点(15-18和25-28)闭合,常闭触点(15-16和25-26)断开,A1和A2断电后开始计时,计时时间到后,闭合的常开触点断开,常闭触点闭合。

继电器上的2个旋钮是用来设置时间:第一个旋钮是选择时间范围,第二个旋钮是选择选中时间范围对应的百分比。例如现在需要设置7分钟的定时时间,第一个旋钮选择10m表示时间范围选择10分钟,第二个旋钮选择7表示选择10分钟的70%,即7分钟。

黄色R指示灯是继电器输出指示灯,A1和A2上电后R指示灯会亮。