FA412499
FA412499
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]施耐德有高防的(IP54/IP65)低压终端配电箱吗?
问题描述:
施耐德有高防的(IP54/IP65)低压终端配电箱吗?
所属产品线:
Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱
解决方法:
有,可以选择天睿系列的配电箱,其防护等级满足IP65。
首次发布日期:
2020/9/10
修订日期:
2020/9/10
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱
探索更多
范围:
Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱