我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ABL8通用型开关电源的Iout指示灯亮红灯是什么原因?
问题描述:
ABL8WPS24400的Iout指示灯亮红灯是什么原因?

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

ABL8通用型开关电源的Iout有3种指示状态。具体状态如下:

(1)亮红灯,表示输出电压和输出电流都为0,此时开关电源有故障,输出处于关断保护状态;

(2)亮黄灯,表示输出电流大于开关电源的额定输出电流;

(3)亮绿灯,表示输出电流小于开关电源的额定输出电流。