我们今天能为您提供什么帮助?

如何获取伺服产品相关资料?

问题描述:
官网伺服产品资料下载

所属产品线:
运动控制和机器人技术

解决方法:

常见伺服产品主要分为:运动控制器、伺服驱动器、步进电机、一体化驱动等产品,产品下载链接如下:

运动控制器产品(LMC058/078/1*/2*/300/400/600/LXM52/62) 点击下载
伺服驱动器产品(LXM16/18/23/26/28/32) 点击下载
步进电机产品(SD2/SD3/LMD) 点击下载
一体化驱动产品(LXM32i/ILA*/ILS*/ILE*) 点击下载

如需其他PLC、触摸屏产品资料链接,请点击:自动化产品资料汇总下载链接