施耐德哪些系列的变频器可以更改内置风扇的运行模式?
问题描述:
施耐德哪些系列的变频器可以更改内置风扇的运行模式?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
施耐德变频器部分可以更改内置风扇的运行模式,详细情况如下表所示:
| 变频器系列 | 有无风扇菜单 | 风扇菜单结构 | 备注 |
| ATV12 | 无 | 无风扇菜单,风扇运行条件是固定的。(有的是根据变频器热状态起动,有的是变频器运行就起动) | |
| ATV212 | |||
| ATV61 | |||
| ATV71 | |||
| ATV61F | |||
| ATV312 | |||
| ATV32 | 有 | CONF-FULL-SET-FFN: Std:风扇根据变频器的热态自动起动与停止; RUN:风扇起动; STP:风扇停止 | |
| ATV320 | |||
| ATV310A | 有 | CONF-FULL-500-513: 00:变频器运行风扇即运行; 01:温控模式,根据 IGBT 温度控制风扇的起停 | 额定值不超过0.75 kW (1 HP)时,不包括风扇。 |
| ATV610 | 有 | 完整设置-维护-风扇管理-风扇模式: 标准:风扇在电机的所有运行时间内将处于激活状态; 总是:风扇始终处于激活状态; 经济:风扇将根据变频器的内部热状态,仅在需要时才处于激活状态 | ATV610U07N4无风扇; 最新固件版本可以设置 |
| ATV630 | 有 | 完整设置-维护-风扇管理-风扇模式: 标准:风扇在电机的所有运行时间内将处于激活状态; 总是:风扇始终处于激活状态; 永不失效:风扇停止 经济:风扇将根据变频器的内部热状态,仅在需要时才处于激活状态 | 最新固件版本可以设置 |
| ATV930 | |||
| ATV340 |
是否有帮助?