我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys U 通讯功能应用中需要注意哪些问题?

问题描述:
Tesys U 通讯功能应用中需要注意哪些问题?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

1 Modbus通讯模块LULC031/032/033的功能及应用


1.1 Modbus通讯模块必须有一个24VDC的电源,必须和一个LUC**BL的控制单元结合使用。
LULC031
只能用于015KWTesysU起动器,LULC032只能用于大于15KWTesysU控制器,而LULC033则是两者都可以使用的。


1.2 安装时先安装Modbus通讯模块,然后再插入DC24V的控制单元。卸载时顺序相反。


1.3
Modbus通讯模块的地址设置:
Modbus
通讯模块波特率是模块自动设置,地址由5个拨码设定,范围是131

LULC031地址拨码 LULC032/33地址拨码
LULC031
低位在左,如上图(左图)所示,此时地址设置为1
LULC032
LULC033 低位在右,如上图(右图)所示,此时地址设置为1
地址0为系统保留用于广播。默认地址为1


1.4
Modbus通讯模块和Tesys U控制单元的配置功能表

数据-命令

配置

高级(LUCB/C/D,LUCBT/DT

多功能(LUCM/MT

起动和停止命令

起动器状态(就绪、运行、故障)

报警(过电流等)

通过总线自动复位和远程复位

电动机负载指示

故障区分

所有功能的远程参数设置和监视

日志功能

监视功能

2 其它通讯模块的功能及应用


2.1 对于Profibus DPDeviceNet CANopenAdvantysSTBAS-i等通讯模块的使用与Modbus通讯模块类似,即必须和DC24V的控制单元配合,还必须有DC24V外接电源。


2.2 Profibus DP通讯模块波特率和地址设置:
波特率是由模块自动设置的,地址由7个拨码开关SW1-SW7设置,低位在右,地址范围是1~125。默认地址为1

2.3 DeviceNet通讯模块波特率和地址设置:
波特率由SW7SW8两个拨码设定,地址由SW1-SW6六个拨码设定,低位在右,地址范围0~63。默认地址为63

2.4 CANopen波特率和地址设置:
波特率由SW8-SW10三个拨码设定,地址由SW1-SW7七个拨码设定,低位在右,地址范围1~127。默认地址为1