我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器需要设置电机参数吗?

问题描述:
ATV310变频器需要设置电机参数吗?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

需要设置电机参数。设置了正确的电机参数,变频器对电机控制性能会更好。如果电机参数错误,运行可能会报故障。

另外,当电机控制类型309设置为00无传感器矢量控制,必须正确设置电机参数。矢量控制要求准确的电机参数,电机参数不匹配启动会出现异常。