我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器的模拟量怎么使用?

问题描述:
ATV310变频器的模拟量怎么使用?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器有一路模拟量输入和一路模拟量输出,接线可以参考下图中虚线的部分:

模拟量输入AI1可以接电位器、0~5V或0~10V电压、0~20mA或4~20mA电流等信号,可以通过参数 [ 204.0 ] 设置AI1输入信号的类型。AI1默认是频率给定来源,也可以通过修改参数将AI1作为PID给定、PID反馈等信号来源。AI1分配相关参数如下图所示:

模拟量输出AO1默认未分配功能,可以设置 [ 216.0 ] 参数给AO1分配相应的输出信号,并且修改 [ 216.1] 参数设置AO1输出信号的类型。AO1相关参数如下图所示: