我们今天能为您提供什么帮助?

ATV303和ATV310变频器通电后直接运行,如何设置?

问题描述:
ATV303和ATV310变频器通电后直接运行,如何设置?

所属产品线:
ATV310A变频器; ATV303变频器

解决方法:

首先ATV303和ATV310A变频器200-参数组中201参数默认设置为两线控制,在202参数中设置为 0/1电平触发,保持端子LI1与+24V闭合并且AI1模拟量端子给定速度。那么在变频器通电的时候自动运行。需要注意:断电再来电时电机就会运转,有安全风险,根据现场控制工艺慎重考虑此种运行方式。