ATV310变频器PID控制中的过程值和反馈值与PID反馈标定系数(59.04)有什么样的关系?
问题描述:
ATV310变频器PID控制中的过程值和反馈值与PID反馈标定系数(59.04)有什么样的关系?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
假设恒压供水应用,现场压力表量程0-10公斤,模拟量类型0-10V,PID给定采用内部给定。
ATV310反馈标定系数59.04设置为1,那么反馈值0-10公斤对应过程值0-100的百分数。客户要稳定压力在5公斤,内部PID给定59.11设置为50即可。
ATV310反馈标定系数59.04设置为2,那么反馈值0-10公斤对应过程值0-50的百分数。客户要稳定压力在5公斤,内部PID给定59.11设置为25即可。
是否有帮助?