我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器如何通过面板实现正反转控制?

问题描述:
ATV310变频器如何通过面板实现正反转控制?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器自带集成面板没有正反转按钮,不能通过集成面板实现正反转控制;如果安装了远程图形终端显示器VW3A1006或者VW3A1007可以实现反转,需将“full”---“400”---“401”设置为“163”。上面有正反转控制按钮可以实现反转,也可以在远程模式下通过设置负频率实现反转。