我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV303变频器停产如何替换?
问题描述:
ATV303停产替换替换

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器功能上完全覆盖ATV303系列,两个系列安装尺寸相同,菜单结构及参数基本一致,外壳颜色不同。

ATV303 对应ATV310型号
ATV303H037N4 ATV310H037N4A
ATV303H075N4 ATV310H075N4A
ATV303HU15N4 ATV310HU15N4A
ATV303HU22N4 ATV310HU22N4A
ATV303HU30N4 ATV310HU30N4A
ATV303HU40N4 ATV310HU40N4A
ATV303HU55N4 ATV310HU55N4A
ATV303HU75N4 ATV310HU75N4A
ATV303HD11N4 ATV310HD11N4A