我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器通过面板能否读取模拟量输入输出的实际物理值?
问题描述:
ATV320变频器通过面板能否读取模拟量输入输出的实际物理值?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器本体集成的面板无法读取模拟量输入输出的实际物理值,可以通过加装图形显示终端 VW3A1101或者VW3A1111(最新的面板版本V1.2IE39及版本以上)

使用VW3A1101具体的参数路径如下:

1.2 MON---输入输出.映射---模拟输入映像---AI* 查看模拟量输入实际值

1.2 MON---输入输出.映射---模拟输出映像---AO1 查看模拟量输出实际值

使用VW3A1111具体的参数路径如下:

1.2显示---I/O映像---模拟输入映像---AI* 查看模拟量输入实际值

1.2 显示---I/O映像---模拟输出映像---AQ1物理值 查看模拟量输出实际值