我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320系列变频器中文面板上电显示“正在连接中”是怎么回事?
问题描述:
ATV320中文面板连不上

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320系列变频器的中文面板要在[Modbus 波特率]tbr为19200且[Modbus 格式]tFO在8E1的情况下才可以连上。

操作步骤:CONF > FULL > COM- >Md1,进入找tbr和tFO,修改完后重新上电。

如果还是连接不上,请检查面板连接电缆是否正常连接或者因离动力电缆太近而受到电噪音影响.