我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320面板如何柜门安装?

问题描述:
ATV320面板如何柜门安装?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320可以通过以下几种方式实现柜门安装:

1、选VW3A1006或VW3A1007的面板,加1M或3M的RJ45电缆。

2、选VW3A1101的面板加VW3A1102的套件,再加1M或3M或5M或10M的RJ45电缆。

3、选VW3A1111的面板加VW3A1112的套件再加1M或3M或5M或10M的RJ45电缆。

1M电缆型号VW3A1104R10,3M电缆型号VW3A1104R30,5M电缆型号VW3A1104R50, 10M电缆型号VW3A1104R100。

面板具体的安装开孔尺寸可参考:常见软启动器及变频器远程面板安装尺寸是什么样的?