ATV12、ATV212、ATV310、ATV32、ATV312、ATV320如何更改默认显示的参数?
问题描述:
ATV12、ATV212、ATV310、ATV32、ATV312、ATV320需要更改初始界面,默认的显示参数,如何修改?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV12、ATV212、ATV310、ATV32、ATV312、ATV320显示具体修改步骤如下表:
| 型号 | 具体修改步骤 |
| ATV12 | 默认输出频率rFr。上电初始页面,按导航按钮显示REF,顺时针转一下导航旋钮显示mon,然后按导航旋钮进入,选择新监视参数的值,长按导航旋钮2s确认。 |
| ATV212 | 默认输出频率F710=0。按 MODE 键直至显示器上的 PRG 指示灯 LED 变亮,然后使用向上和向下箭头键访问F710参数,可在0-10中选择需要新监视的参数。 |
| ATV310 | 默认输出频率802。上电初始页面,按导航按钮中间会显示REF,然后转导航旋钮找800,然后按导航旋钮中间进入,然后找到需要显示的参数,然后按导航旋钮进入,显示新监视参数的值时,长按导航按钮2s确认。 |
| ATV32 | 默认输入频率FrH。上电初始页面,按导航按钮显示REF,顺时针转一下导航旋钮显示mon,然后按导航旋钮中间进入,选择新监视参数的值,再次按下导航旋钮确认,在显示新监视参数值时,按下导航按钮并保持2s以确认监视参数的改变并进行存储。从此时起将会在运行期间显示此参数的值 ( 即使在断电之后)。 |
| ATV312 | 默认输出频率rFr。上电初始页面,按导航按钮显示REF,顺时针转导航旋钮找到SUP,然后按导航旋钮进入,选择新监视参数的值,再次按下导航旋钮确认,在显示新监视参数的数值时,按下导航按钮并保持2s以确认监视参数的改变并进行存储。从此时起将会在运行期间显示此参数的值 ( 即使在断电之后)。 |
| ATV320 | 默认输出频率rFr。上电初始页面,按导航按钮显示REF,顺时针转一下导航旋钮显示mon,然后按导航旋钮中间进入,选择新监视参数的值,再次按下导航旋钮确认,在显示新监视参数值时,按下导航按钮并保持2s以确认监视参数的改变并进行存储。从此时起将会在运行期间显示此参数的值 ( 即使在断电之后)。 |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。