如何查看ATV320变频器的故障代码?
问题描述:
如何查看ATV320变频器的故障代码?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
变频器处于故障中,通过以下方式可以查询故障代码(以变频器没接电机报输出缺相故障为例)
1、 自带简易面板或配远程显示终端VW3A1006(VW3A1007)时:故障时,面板直接显示故障代码如下图所示;

2、 配高级图形显示终端VW3A1101时,退回主界面,可以通过面板左上角查看故障代码(VW3A1111面板查看方式类似)如下图所示;

3、通过Somove联机:连接Somove后,可以根据somove查看故障代码如下图所示;

4、通过通讯控制:通过通讯控制变频器时,可以读状态字来获取故障代码信息。
变频器故障寄存器地址是7121,用串口测试工具读取需要偏移一位即7122,读出的是33,对于就是OPF2

变频器已不在故障中,可以参考历史故障记录:“如何查看ATV320变频器历史故障记录?”
是否有帮助?