我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器AO1配置的AO1参数显示DO1不能修改如何处理?
问题描述:
ATV320变频器AO1配置的AO1参数显示DO不能修改如何处理?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320的CONF》FULL》I-O-》菜单下DO1为NO 未分配时。CONF》FULL》I-O-》AO1-》AO1是可以分配为其他功能的。

当ATV320的CONF》FULL》I-O-》菜单下DO1为 配置为其他的功能时。CONF》FULL》I-O-》AO1-》AO1就只会显示DO1不能修改。