我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器进入BLC时显示CONP(COMP)如何解决?

问题描述:
ATV320变频器BLC设置兼容问题

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

CONP(COMP)是兼容性问题。出现这种情况要将电机控制类型Ctt改为 [ 标准] (Std)、[5 点压频比] (UF5)、 [U/F 二次方] (UFq) 或 [ 同步电机](SYn)之外的选项,才能给制动器逻辑控制进行赋值。然后按照兼容性表排查,确保寸动运行(出厂默认LI3),PID调节器,飞车重起动,输出接触器命令,直流注入停车未赋值。