我们今天能为您提供什么帮助?

ATV32、ATV320变频器接线端子图有吗?

问题描述:
ATV32、ATV320变频器接线端子图有吗?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器

解决方法:

ATV320系列变频器有6个逻辑输入,即DI1~ DI6;ATV32系列变频器有6个逻辑输入,即LI1~ LI6。其中DI5(LI5)可被用于20kHz的高速脉冲输入、通过SW2切换DI6(LI6)可被用于PTC输入、DI3(LI3)、DI4(LI4)、DI5(LI5)及DI6(LI6)可被用于安全输入。

ATV320(ATV32)型系列变频器还有3个模拟量输入,其中AI1可接电位计阻值为1KΩ~10KΩ,一个安全转矩停止(STO)输入,2 个配置拨码开关,1个RJ45通信接口和2个继电器输出,1个逻辑输出和1个模拟量输出。

ATV320变频器书本型和紧凑型的控制端子排布图如下:

ATV320变频器控制模块接线图如下:

ATV320变频器主回路接线图如下:

ATV320系列的产品内置多种应用宏,具体的宏配置默认参数如下

更多接线的信息请参考链接ATV320安装手册