我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320怎么监视电机的运行情况?

问题描述:
ATV320怎么监视电机的运行情况?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

初始界面按下旋钮找到MON(在变频器中显示为NON)参数,进入后可以看到FrH 斜坡前频率(即给定的目标频率值)、rFr 输出频率、tHr 电机热状态,也可以找到MMO(变频器中显示为NNO),可以查看Spd 电机速度、UOP 电机电压、Opr电机功率、LCr电机电流等参数。