如何将ATV320变频器上的参数保存到电脑上?
问题描述:
将ATV320变频器保存到电脑上所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
将ATV320变频器上的参数保存到电脑上需满足以下条件及操作:
1、电脑上安装 SoMove 软件及ATV320变频器的DTM库文件。
2、准备1根USB转485的电缆,并将485接口压接成RJ45接口形式和变频器连接。
3、根据设备管理器中电缆所占用的com口,设置 SoMove 软件中modbus串行连接的com口。
4、点击扫描网络,会弹出ATV320变频器的图标,双击变频器图标,变频器参数会自动加载到 SoMove 中。
5、点击文件--另存为,可直接保存项目文件;或者 SoMove 离线,在文件中导出excel、PDF文件格式的参数表。
是否有帮助?