ATV630、ATV930、ATV340等变频器4-20MA输出对应量程是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV340等变频器4-20MA输出对应量程是多少?所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630/ATV930/ATV340等变频器,4-20MA输出可以对应不同工程量,譬如电机输出频率,电机电流,对应不同工程量其量程不同。譬如对应电机输出频率时4MA对应0HZ,20MA对应最大输出频率(默认是60HZ);对应电机电流时4MA对应0A,20MA对应2倍变频器额定电流。其他工程量可参考下图。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?