我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器前面板上LED灯是指示什么的?
问题描述:
ATV340变频器前面板上LED灯的含义

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器前面板上LED灯的含义分以下2种情况:

ATV340U07N4*-ATV340D22N4*的LED说明如下:

ATV340D30N4E-ATV340D75N4E的LED说明如下:

下表详细介绍变频器状态 LED 指示灯:

下表详细介绍内嵌以太网 LED 指示灯:

下表详细介绍内嵌 Modbus 串行 LED 指示灯: